This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1641:输入至输出短路

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, TPS2640, TPS2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316471/tps1641-in-to-out-short

器件型号:TPS1641
主题中讨论的其他器件:TPS2640TPS2662、TPS1663

专家、您好!


1. TPS16410、TPS16411、TPS16412和 TPS16413具有输入至输出短路检测功能。

  您能否解释一下在什么情况下或在什么产品中通常使用此功能?

2.能否推荐另一款能够设置1A 以上限制电流并使用30V 直流电源的器件?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Michael、您好!

    1.这种功能有助于 FET 的诊断。

    2.请查看 TPS1663、TPS2640、TPS2662