This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:如何同时使用启动电阻器和辅助绕组?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312696/tl494-how-can-start-up-resistor-and-aux-winding-be-used-together

器件型号:TL494
主题中讨论的其他器件: TL431

您好!

我将首次采用模拟 IC 进行设计。 我不知道如何将启动电阻和辅助绕组连接到 IC。
是否有这方面的参考、教程文档? 我正在等待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的转换器电路是什么? 您能否提供您的转换器电路、以便我为您介绍如何将 AUX 和启动电阻连接到您的电路提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将制作一个半桥转换器。 230VAC 输入。 12V 直流输出。 我将使用 TL494 PWM IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的。 将 VDD1连接到 TL494 Vcc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、用于 AUX 上的连接。 半桥不正确。 看我的半桥电路、变压器一端需要连接两个半桥电容器的中心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了告诉您真相、我不知道应该如何放置电容器。 您能在我发送的照片中告诉我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看我发送给您的电路、变压器一端到两个晶体管的中间、另一端到两个电容器的中心。

    我建议您在互联网上搜索半桥转换器设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是这样排列电容器的。 在本例中、能否使用其他输入电容器?

    另外、您发送的照片中为什么用晶体管结构来控制辅助电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的意思是"其他电容器"?

    晶体管形成 LDO 类型来调节 AUX 电压以产生偏置。 如果没有该晶体管、AUX 的 VCC 将无法调节、这通常是不可接受的。 但在您的情况下、您的检查是否正常取决于您的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个电容器留在"c bara "范围内。 我是指电容后电容结构中的电容器。

    那么我可以使用类似 Tl451这样的稳压器而不是晶体管、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以使用其他电容器。

    什么是  Tl451?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、 我要写入 TL431。 电压稳压器

    www.ti.com/.../tl431.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否绘制电路来显示如何使用 TL431?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于很长一段时间内没有进一步的通信、我将关闭该线程。 如果需要进一步支持、请重新打开该主题或创建一个新主题。