This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5852SEVM:关于 EVM 大小调整

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314656/iso5852sevm-about-evm-sizing

器件型号:ISO5852SEVM

大家好、

您能告诉我们 EVM 的外部尺寸吗?
另外、如果您有一个显示该内容的 pdf 文件、请将其发送给我。

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    感谢您关注 ISO5852 EVM、EVM 用户指南中提供了如下所示的尺寸。

    ISO5852S 评估模块用户指南(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasikala:

    感谢您的回复。
    我明白了。
    我找不到用户指南中的大小表示法。
    它在哪个页面上?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    我意识到它添加在以下用户指南的第5页,我的上一个链接没有大小信息。

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sllu298/sllu298.pdf 、并意识到它是一个不同的 ISO5852 EVM。 让我看看 是否也可以获取另一个 EVM 的尺寸。

    您是否检查了给定的设计文件、 ISO5852SEVM 设计文件(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我随身携带了 EVM、我测量了尺寸、尺寸为12cm x 7cm (连接器高度~ 2cm)。 希望它有所帮助。

    只是好奇-尺寸信息的目的是什么。

    谢谢

    萨西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送信息。
    我已打开设计文件、但无法看到尺寸信息、因为无法检查 CAD 数据。
    我要检查大小的原因是确保我们有足够的空间来安装 EVM。

    此致、
    柳。