This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:关于输出延迟。

Guru**** 2583255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312935/tps92641-about-output-delay

器件型号:TPS92641

大家好、

我使用 UDIM 引脚控制电流。
从我将信号输入到 UDIM 到输出 ILED 大约需要50us。
为什么这需要时间?
是否有方法可以获得更快的输出?

Br、
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    您能否将电感电流与 UDIM 信号一起测量、并向我展示示波器捕获结果?

    此致、
    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steaven:

    您能检查一下吗?

    CH1:UDIM
    通道2:如果
    通道3:阳极



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    您是否还能测量电感器电流?

    此致、
    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的答复。
    我将检查电感器电流。
    请给我一点时间。

    Br、
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengo:

    不用客气。 我将等待您的结果。

    此致、

    周老师