Other Parts Discussed in Thread: TPS63710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63710 您好!
我计划使用 TPS63710从5V 输入获取-3.3V 电压。 根据数据表、只要5V > 0.7x|3.3V|、
应该没有问题。 请为我确认这一点。

我当前正在使用 TPS63710从5V 输入生成-2.5V 输出。
为了在上图中实现-3.3V 输出、我是否可以将 R1 (R402)更改为287K、R2 (R403)更改为150K?
谢谢!