This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:关于"运行状况负载 I"设置

Guru**** 2391605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1311763/bq27542evm-about-the-state-of-health-load-i-setting

器件型号:BQ27542EVM
主题中讨论的其他器件:bq27541-G1BQSTUDIOEV2400

大家好!

放电电流 bq27541-G1
[7.5A/μ s、0.8A/μ 100μsec 1000μsec <= 1200次重复+ 0.2A/6s
考虑的最大电压。

下图显示了此时的电量监测计吸收电流。

在这些情况下、当电池反复充电和放电时、容量与2570mA 的初始容量值600个周期相比降至2085mA 4581%。

另一方面、监测计的 SOH 为61%。 (运行状况负载 I 设置为-7000)。

如何设置"State of Health Load I"、使 SOH 值更接近实际充电/放电中的容量比(81%)?

请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果可能、您能否将此事件的.log 文件发送给我?

    请尝试将 SOH Load I 更改为整个时间段内的平均电流。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2S1P004-ZY-_2D002C6E668A7865DA64_.xlsx

    您好、 安东尼

    发送日志文件。

    请告知我"SOH LOAD I"设置。

    和户市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    您能否告诉我、您是通过 EV2400和 bqStudio 与监测计通信、还是使用您自己的主机系统?

    这将帮助我建议您如何设置 SOH Load I 参数。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    我将通过 EV2400和 bqStudio 与 Gage 通信。

    请给我一些建议。

    此致。

    和户市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    可以通过转到"Data Memory"->"Configuration"->"Data"来更改 SOH Load I。 在您的视图中、应使用电量计中的值填充整个列。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony

    感谢您的答复。
    但我想知道的不是"如何设置 SOH 负载 I"、而是"如何确定 SOH 负载 I 的值"。
    换句话说、
    [7.5A/μ s、0.8A/μ 100μsec 1000μsec <= 1200次重复+ 0.2A/6s
    我想知道、如果将该值设置为1.9A (即此电流流动8秒的平均值)会导致任何问题(例如、它是否会停止更新)。

    此致。
    和户市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuto:

    将 SOH Load I 更改为1.9A 不会停止更新或导致问题。 计算 SOH 后、根据25度的温度和 SOH Load I、计算中使用的 FCC 为仿真值、但对实际进行的测量没有影响。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony

    感谢您的回答。
    我将使用它作为我的设置的参考。