This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23514:驱动器#39;s 输出有振荡

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC23514
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314074/ucc23514-driver-s-output-has-oscillation

器件型号:UCC23514

大家好、

为什么我们的 UCC23514M 无法在电阻器负载下实现稳定的输出、但需要并联一个电容器来模拟 MOS 的 Ciss? 如果没有电容器、驱动器的输出将具有振荡。 是否有内部寄生电感器? 谢谢。

BRS

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    您是否有原理图和示波器测量值来描述您的诉求?

    借助电阻器、甚至在空载条件下、您都应该能够获得稳定的输出。 该器件确实需要 高于2.8mA 典型阈值的输入电流。 例如、如果输入电流仅为2mA、则输出将在高电平和低电平之间切换。

    您能否尝试增大输入侧电流、看看该问题是否仍然存在?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    请让我们与客户讨论、我已向您发送邀请。

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    光耦合器驱动器是 LTV-340-H-VIV、正如我们所讨论的、在同一块电路板上、LTV-340不会在栅极电压上产生振荡、但我们的 UCC23514具有、我想知道这两种器件之间的差异。  LTV-340的内部是否不存在寄生电感?  谢谢。

    BRS、

    弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    所有栅极驱动器及其去耦布局都具有一些寄生电感。 此外、始终存在一定的寄生输出电容。 所有数字输出都有谐振输出频率、消歧。 我想这就像一个钟。

    在我看来、我们的栅极驱动器和光栅极驱动器似乎都具有相同的尺寸、布局和电感、但 后者的上升时间较慢。

    如果您限制 dV/dt、可以避免输出振荡;也就是说、增加栅极驱动器输出的上升时间和下降时间。 这可防止包含谐振频率的电压输入出现在 LC 电路中。 实际上、这意味着电压上升得足够慢、永远不会在非常小的寄生电感器上生成电压。 凭直觉、这就像用一个足够柔软的物体撞击一个钟、以防止出现振铃。

    客户通常需要非常短的上升和下降时间、因为他们认为它会更快地为栅极充电、但这实际上主要取决于输出饱和电流、该电流与大功率栅极驱动器的上升和下降时间没有严格的关系。

    如果您驱动实际的 FET、而不是电容器负载、则应该有足够的串联电阻和负载电容来停止抑制这种高频谐振。  

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!

    知道了、谢谢您的详细答复。

    BRS、

    弗朗西