This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149-Q1:线路调节和负载调节的精度

Guru**** 2557310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149-Q1EVM-400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314591/lm5149-q1-accuracy-of-line-regulation-and-load-regulation

器件型号:LM5149-Q1

您好!

您可以模拟 LM5249-Q1并告诉我线路调节和负载调节的准确度吗?

配置如下所示、感谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我尝试找到此器件的工程师、我会尽快与您联系。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy。 现在是否有更新? :)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此任务已分配给 Orlando。 请期待他在这里回来。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明康市

    我们无法为系统提供精确的负载/线路调节。

    在电路板上可能会因布局或噪声而存在差异。

    在理想情况下、负载调整率应接近0.1%、线路调整率应接近1%

    您可以在我们的 EVM LM5149-Q1EVM-400中看到这一点。

    还应记住、PFM 模式具有更高的输出电压纹波。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Orlando,谢谢您的答复!

    在测试电感器纹波电流时、我们发现流过电感器的电流中存在周期性尖峰。 请帮助分析原因。 谢谢!


    输入电压:24V/36V、输出电压:14.68V、电流:约1.2A、电流限制设置:4A (分流器:15 mΩ)
    1.输入电压分别为24V 和36V 时、 会 以不同的间隔出现电流尖峰(36V 电流尖峰间距约为30ms、24V 电压约为183ms)

    2.按照设置的 BUCK 开关频率(T=2.14us)观察电流波形和电流变化的细节、如下所示:
    电源电压36V:

    电源电压24V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明康市

    不确定随机尖峰间隔。

    1.是否启用了有源 EMI? 如果禁用有源 EMI (CNFG 至 GND),是否会发生这种情况?  

    2. 可以运行波特图来评估带宽和相位裕度吗?

    我看到振铃频率接近12kHz、这可能是微不足道的不稳定性和低相位裕度。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    波特图如下、振幅裕度和相位裕度都应该足够。
    现在我们将使用有源 EMI、稍后我们将禁用有源 EMI 并进行测试。 为什么有源 EMI 可能导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多!

    已禁用有源 EMI (CNFG 至 GND) 、也会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明康市

    我的意思是测量板上的波特图。

    我不确定 AEF 是否会导致问题、 而且很容易禁用、但它不会导致问题。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复! 问题已经解决、它与测试条件相关。 :)