This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3622EVM-082:LMG3622EVM-082输出电压调节

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315901/lmg3622evm-082-lmg3622evm-082-output-voltage-adjustment

器件型号:LMG3622EVM-082
主题中讨论的其他器件:TL431

TI 人很好

客户没有支持 PD 协议或 PD 解码的负载。

但他们想测试20V 输出。  

客户如何修改 EVM 以输出20V 电压。

我看到了用户指南、我们只能在没有 PD 协议负载的情况下测试5V 输出。

但是、请 帮助我考虑一些解决方案、尽管它们更复杂。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:  

    在不使用 USB PD 测试仪的情况下、无法轻松将输出设置为20V。  

    唯一的选择 如下所示。 必须移除 PD 控制器、并且必须改用 TL431并联电压稳压器。 R16可以短接到地、R22、R25和 R31可以忽略。 然后、可将负载连接到将导线连接到电子负载的大容量输出电容器。  

    此致、

    约翰