This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782EVM-030:PWMH 为低电平时的电流流动

Guru**** 1109750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782, LMG2610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315758/ucc28782evm-030-current-flows-when-pwmh-is-low

器件型号:UCC28782EVM-030
主题中讨论的其他器件:UCC28782LMG2610

您好!

我想问您有关 UCC28782的问题。
我当前正在使用评估板检查运行情况。
下面的波形是空载时的波形。
UCC28782的 PWMH 在空载时始终保持低电平。 蓝色波形。
但是、当我测量 LMG2610高侧的电流时、可以确认电流在流动。 淡蓝色波形。
上述行为是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    感谢您对 UCC28782的查询。 我很快就会回到你的身边。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    我们在 EVM 上进行了检查、 PWMH 关闭时没有导通、如下面的波形所示。

    可能有一些路径会导致开关上的循环钳位电流。 您能检查一下吗?

    谢谢!

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    您能告诉我每个波形显示了什么吗?
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji-San:

    波形为:黄色- PWML、红色- PWMH、蓝色-漏极电压、绿色-初级电流

    谢谢!

    此致、

    哈里什