主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
可能涉及的对象:
我正在使用 BQ40Z50-R2、想要了解有效充电终止的一些详细信息。 所有的条件都比较简单,除了最后一个,"容量的累积变化> 0.25mA "。 您能解释一下这种情况背后的原因吗? 40s 中的0.25mA 代表基于我的计算得出的平均22.5mA。
谢谢!
陈
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可能涉及的对象:
我正在使用 BQ40Z50-R2、想要了解有效充电终止的一些详细信息。 所有的条件都比较简单,除了最后一个,"容量的累积变化> 0.25mA "。 您能解释一下这种情况背后的原因吗? 40s 中的0.25mA 代表基于我的计算得出的平均22.5mA。
谢谢!
陈
尊敬的 Chen:
测量仪表检测到电压大于充电电压()且电流<=锥形电流后,在"40秒窗口"内,测量仪表需要对超过0.25mA 六角的已通过电荷进行模块化处理。 从报告的值可以看出该通过的电荷 消耗的电荷 。 如果您使用的是我强烈建议使用的 BQStudio、它将在日志中报告此值。 
请注意、40秒的窗口 并不总是40秒、实际上它所需的时间可能更长或更短。 请查看此内容 常见问题 以了解更多详细信息。
此致、
何塞·库索
尊敬的 Chen:
该测量仪依赖于 VCT 条件、因为它会在发生这种情况时更新真正的可用容量(FCC)。 获得有效的充电终止对于 Impedance Track 算法至关重要。
传递电荷是库仑计数的同义词。 库仑计数方法 测量电池的电流并对随时间变化的电流进行积分。
BQStudio 日志将报告 QMax Passed Q 参数、该参数将增加通过的电荷。 如果当前报告的值变化幅度超过0.25mA、则此情况适用。 
此致、
何塞·库索