This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22997:TPS22997

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314928/tps22997-tps22997

器件型号:TPS22997

是否建议使用 ON 上拉电阻器来永久启用负载开关? 如果我直接连接到+5V、该器件看起来可以启用、但如果我通过一个1k 电阻将其连接到5V、则该器件不会打开。

PGOOD 可以上拉至 VOUT 吗?

在 Vin = 5V 时、我预计输出也等于5V、如果输出保持在0.5V、负载开关是否在某种程度上受到限制?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使能引脚悬空、负载开关是否工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajan:

    我建议直接拉至+5V、以永久启用负载开关。 如果 ON 悬空、该引脚将不起作用、因为它在 OFF 状态下具有弱下拉。

    PGOOD 可上拉至 VOUT。

    如果 VIN = 5V 且 ON 为高电平、则输出将上升到5V。 TPS22997不限制电流、但它具有热关断特性、如果输出具有很大电容和/或输出电流高于10A、则可以触发该特性。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经直接将2V5应用于 ON 输入、输入为+5V、而负载开关的输出仅为0.5V。 负载开关之前的所有电流均为额定电流、而负载开关不是热电偶! 即使要将 PGOOD 上拉至负载开关的输出、也是0.25V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部弱下拉电阻的阻值是多少? 此信息允许我调整一个简单的电阻分压器、因为 ON 输入也可以由 FPGA 输出控制、但电压< 5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajan:

    似乎器件已损坏。 您是否有可以分享的原理图? 我想检查原理图以确保一切正常、然后让您使用新单元重新测试。

    此外、务必确保通过建议使用10k Ω 电阻器将 PGOOD 上拉至 VOUT。

    内部弱下拉电阻的典型值为500KOhm、最大值为700kOhm ON 引脚将显示为逻辑高电平、介于0.8V 至5.5V 之间的任何值。

    此外、您的目标负载电流是多少?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约5A 的最大负载电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附加原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    惊讶于该器件对于10A 器件的小巧程度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajan:

    是的,这是令人难以置信的!

    5A 应该不是问题、但我看到该器件在打开至硬短路时已损坏。 原理图看起来正常、因此我建议使用新的原理图替换电路板上的器件、然后查看其是否正常工作以消除损坏来源。

    至于为什么器件可能损坏,您的 VIN 网络上的电压是否大于5.5V? 该器件是一款可靠的 QFN 器件、但如果制造工艺不小心、它可能会被损坏。

    另外、我前面忘记要说明、但 EN 也可以连接到 VIN 以永久启用器件。

    谢谢。

    帕特里克