请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28019A 您好,先生
我想设计1kW 的功率、使用 UCC28019A、使用 NTC 来限制浪涌电流
现在,我需要添加一个继电器,并联 NTC ,你有什么建议吗?
IC 是否有任何引脚来控制继电器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.