This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:固定5V 电源、最大5A 电源用于 OTG、使用单个3.7V 锂离子电池

Guru**** 2522220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315629/bq25713-fixed-5v-with-max-5a-supply-for-otg-using-single-3-7v-li-ion-cell

器件型号:BQ25713

你好。  

我的负载在 5V 电压下工作、从电源汲取的最大电流为5A。

是否可以使用 USB-OTG 解决此输出问题、以便在独立(无直流电源)运行期间使用单节电池3.7V 为芯片供电、从而直接为我的负载提供此电源?

我不明白我是否需要在我的电池和芯片之间连接一个升压转换器、因为当电池电量低时、我的电压会下降到低于3.4V 的值。  

此外、当电池电压为低电平时、该器件是否支持5A (可能最大4A)电流? (约3V)。 如果是、要计算电池的电流消耗、我能否简单地使用 Vbatt/Vsupply 之间的转换因子并将其应用于电流?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joao:

    此部件 在5A 电流下支持5V OTG 输出。 该部件本身是一个升压转换器、因此您无需连接任何额外的升压转换器。  

    此器件可使用 OTG 模式运行 、直至电池电压 达到2.4V。 在该电压下、转换器将关断。 当电池电压升至 2.55V 以上时、转换器打开并且当电池电压为3.55V 时、OTG 可被启用。 这些是典型值。 请参阅数据表、了解该典型值附近的最小值和最大值。  

    该器件支持5A OTG 输出电流。 如果您的意思是要施加 Vbatt/Vsupply = Isupply/Ibat、以便计算电池电流、那么我认为您可以估算电池电流。 转换器效率不是100%、因此您的电池电流将高于估算值。  

    此致、

    穆尼尔