请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25756 我们希望将 BQ25756用于14节或16节串联锂离子电池组的应用。 数据表显示充电器适用于14S 锂离子和16S 磷酸铁锂电池(第1节-特性)。 基于4.2V 的每节电池充电电压、16 节串联锂离子电池将需要67.2V 的标称充电电压、这处于 BQ25756数据表(第7.3节-建议运行条件)中列出的所有最大建议电压规格范围内。
换句话说、计算显示 BQ25756可以支持16S 锂离子电池、但数据表指出仅允许14S 电池。 使用 BQ25756设计计算器(XLS 版本 V01X-2)并插入16S 锂离子充电器设计的参数、从而提供有效结果且无警告。
如果 TI 可以提供有关这种感知到的差异的一些背景信息、我会很感激。 我想我缺少一些东西、但尚未识别它。
谢谢
威尔·布朗