This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:电源设计辅助

Guru**** 2535450 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312156/tps53679-power-supply-design-assistance

主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MC

我需要生成0.8VDC @70安培

我已为我的设计选择了 TPS53679RSBT 和 CSD95490Q5MC。

我不知道选择哪些元件来实现产生0.8VDC @70A 电流的设计目标

最小输入电压为4VDC、最大输入电压为28VDC

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:  

    我们的团队将在本周晚些时候或下周早些时候与您联系、  

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我来说、这听起来不错。 我发现、电源技术支持始终乐意为您提供帮助。 成功100%。 谢谢!

    ARM 处理器组故障(F-)较差、而您一直获得 A+。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    Mahmoud 下周回到办公室时会回来找您。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "最小输入电压为4VDC、最大输入电压为28VDC"功率级 VIN 电压为4.5V 至16V、该器件针对12V 进行了优化。 器件无法覆盖此电压范围。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    解决了我的设计问题。

    此致