请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CSD95490Q5MC我需要生成0.8VDC @70安培
我已为我的设计选择了 TPS53679RSBT 和 CSD95490Q5MC。
我不知道选择哪些元件来实现产生0.8VDC @70A 电流的设计目标
最小输入电压为4VDC、最大输入电压为28VDC
谢谢!
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要生成0.8VDC @70安培
我已为我的设计选择了 TPS53679RSBT 和 CSD95490Q5MC。
我不知道选择哪些元件来实现产生0.8VDC @70A 电流的设计目标
最小输入电压为4VDC、最大输入电压为28VDC
谢谢!
此致