This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22992SEVM:上电序列

Guru**** 2470290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310778/tps22992sevm-power-on-sequence

器件型号:TPS22992SEVM

您好!

客户使用以下 EVM 测试问题、我们是否知道原因?

当 EN 为高电平时、从输入到输出有57m/s 的延迟(5Vin 红色帧)、为什么 IC 无法立即输出? 但3.3V VIN 不行。

此外、当 Vin 始终为 ON 时、测试 EN 触发信号时、也会出现红框现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我认为有一个非常高的电容或某种元件、可在启动期间在输出上吸收大量电流。 在这种情况下、看起来输出电压低于 VSC (0.45V)、并且负载电流被限制在约1-1.5A。 此外、不发生此问题的唯一条件是当 VIN 变为3.3V 时、以及当 EN 变为高电平时 VIN = 1.25V -在所有其他情况下、当 EN 变为高电平时 VIN 更高、我们看到了这个问题。

    您能否请客户提供负载开关之后的原理图或元件列表、尤其是在首次施加电压时能够吸收大量电流或模拟短路的元件?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    OK~将询问客户并回复我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    谢谢、我将等待您的更新。

    谢谢。

    帕特里克