请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143A-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5143
e2e.ti.com/.../LM5143_2D00_Q1-BCS15-et-BSC15-_2800_1_2900_.xlsm
对于(12V 输入)和(100A、5V 输出)、我们希望以交错两相运行。 如果我们仅使用一个通道进行操作、则可获得55A 的输出电流、但如果我们将两个通道都连接在一起、则可获得的电流基本为45A。 我加入到 一个通道的示波器屏幕截图中。