This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:电流检测问题(DCR 方法)

Guru**** 2410450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316052/lm5143a-q1-problem-with-the-sensing-current-dcr-method

器件型号:LM5143A-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

e2e.ti.com/.../LM5143_2D00_Q1-BCS15-et-BSC15-_2800_1_2900_.xlsm

对于(12V 输入)和(100A、5V 输出)、我们希望以交错两相运行。 如果我们仅使用一个通道进行操作、则可获得55A 的输出电流、但如果我们将两个通道都连接在一起、则可获得的电流基本为45A。 我加入到 一个通道的示波器屏幕截图中。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sagara,

    感谢您为您提供快速入门计算器。

    看一下 Vcs1波形、它看起来像是来自其他相位的 SW2正在耦合到电流检测波形上。

    这可能会导致噪声耦合和提前限流。

    DCR 电流检测应使用靠近引脚的电流检测电容、如果选择正确、这应该有助于滤除差模噪声。  

    您还可以尝试在电流感应 VOUT 引脚附近使用共模电容器(仅 VOUT 到 GND)来降低噪声。

    请注意、电流检测 VOUT 应从 VOUT 到 FB 布线分开。 电流检测 VOUT 布线需要与 CS 布线紧密耦合。

    对 CS 和 FB 使用相同的 VOUT 布线将导致从 FB 支路耦合更多的电流检测噪声。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多