This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47-Q1:输入电容选择

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316246/tps7a47-q1-input-capacitance-selection

器件型号:TPS7A47-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A47

大家好、

我对 LDO 前端电容器选择有一些问题。  如用户手册中所述、在 典型应用章节中、TPS7A47的输入电压范围为-0.4,36V~、输入电压为5V、选择10uF 的电容器时、如果我提供25V 或30V 的电压、我应该如何选择这个电容值? 它是如何计算的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将需要在 LDO 的输入端保持10uF 或更高的电容。  如果无法使用陶瓷电容器、则可以尝试其他选项、例如铝聚合物或钽聚合物、如果它们适合您的话。

    有关输入电容选择的其他指导、请参阅数据表中的第8.2.2.1节。

    谢谢。

    斯蒂芬