主题中讨论的其他器件:LM5117
我们的客户正在考虑为新项目开发一款具有恒定输出功率控制功能的降压转换器。
下面 URL 中的 TI LM5117文档介绍了恒定功率控制。
https://www.ti.com/lit/ta / sszt728/sszt728.pdf
第5页固件3示例原理图分辨率较低且无法确认常量。
请发送高分辨率原理图给我们。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的客户正在考虑为新项目开发一款具有恒定输出功率控制功能的降压转换器。
下面 URL 中的 TI LM5117文档介绍了恒定功率控制。
https://www.ti.com/lit/ta / sszt728/sszt728.pdf
第5页固件3示例原理图分辨率较低且无法确认常量。
请发送高分辨率原理图给我们。
此致、
您好 Kura
- EL
EL 圣
感谢您的答复。
我们希望获得 "图3的高分辨率图像。 5V 至12V 60W 功率限制和电压钳位设置为12.5V 的示例原理图
https://www.ti.com/lit/ta / sszt728/sszt728.pdf
但您发送的链接是"图3显示了使用 LM5117实现的30V 至54V 输入、27V@6A 输出 CC/CV "。
请向我们发送 "图3的高分辨率图像。 60W 5V 至12V 功率限制和电压钳位设置为12.5V 的示例原理图"。
此致、
库拉