This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:TPS40422读取 VOUT 精度

Guru**** 2500435 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1310224/tps40422-tps40422-read-vout-accuracy

器件型号:TPS40422

你(们)好!

您能否确认    TPS40422器件的读取电压精度? READ_VOUT 的1LSB 分辨率是多少? 我无法从数据表中获得此信息。

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在做这件事、几天后通知您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何更新吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    马哈穆德生病了,一旦他回到办公室,他会回来给你。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何更新吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压范围为5.8V。 二进制整数尾数为16位。 分辨率= 5.8V/2^16。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud:

    输出电压的整体遥测精度是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我查看 READ_VOUT 命令时、 尾数为16位、这意味着它可以遥测的最大电压为 V=FFFFx2^-9=128V?

    那么 LSB 分辨率应该是128/2^16吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本节来自不同的器件、包含详细信息。

    分辨率为15.99V/2^16 = 0.244V

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么我 假设 TPS40422 READ_VOUT 是16位无符号尾数和固定指数-9、完整范围为128V、分辨率为128/65536=1.9534mV、即使由于 TPS40422内部限制、实际测量范围为5.8Vmax。 如果这有误、请确认或更正我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仔细检查了计算结果、结果是正确的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果在低于波形的电压上耦合了噪声、是否可以通过 READ_VOUT 读取该噪声?

    我们看到 在现场偶尔会出现读取和报告高电压的情况。 有什么想法吗?

    2024/01/01 18:29:53 A-TPS3-1超过阈值(范围:970mV - 1050mV)、电流读数:1589mV

    2024/01/01 18:30:53 A-TPS3-1读数(1001mv)在阈值范围内(范围:970mV - 1050mV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果噪声是在 VSNS 引脚上产生的、可通过 READ_VOUT 读取该噪声

    此致