This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:如何计算此 Iak

Guru**** 2391075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316398/tl431-how-to-calculate-this-iak

器件型号:TL431

大家好、

我的客户正在使用我们的 TL431IPK、客户发现 Iak 在1 -100mA 范围内。

您能帮助检查该规格是否稳定或在应用中动态变化吗?

如何计算这个 Iak?

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    IKA 取决于输入电阻器、输入电压、VKA 和负载电流。 如果输入电压和负载电流稳定、IKA 将保持稳定

    输入电流=(Vin-VKA)/Rin

    Ika =输入电流-负载电流。

    IKA 必须始终大于1mA。  

    与 IKA 相比、基准电流 IREF 是一个非常小的值。  

    此致!

    沃尔特