This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:VSS 和 VC0引脚的连接

Guru**** 2465480 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314681/bq76952-the-connection-of-vss-and-vc0-pin

器件型号:BQ76952

尊敬的 TI 专家:

    我已阅读 BQ76952的典型应用电路并有一个问题。  在我们的系统中、电池的参考接地为 B -、连接到电池模块的器件的参考接地为 P -。 在)的电路(中、如规格表中的下图所示、 AFE 和 VC0的参考接地 VSS 都 连接到采样电阻器(即 B -)的左侧。 我是否可以将 VSS 连接到 P -并继续将 VC0连接到 B -? 这是否会影响 AFE 的工作、例如 REG1的输出和 IIC 的通信质量。 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GJ:

    我建议将 VSS 保持为 B-。 一切都以 VSS 为基准、因此您不希望电压差影响测量/决策。  

    您为什么不希望在 B-上使用 VC0和 VSS? 我们建议它们使用相同的基准。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

       我不想将 VSS 连接到 B 的原因是因为我们外部电路的基准接地为 P-。 如果 VSS 连接到 P -、则整个系统的参考点将是 P-。 尽管在大多数情况下、B 和 P 的电压相等、但当大电流流过系统时、B 和 P 之间会存在采样电阻、这会导致电压差。 你对此有什么好的建议吗? 期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、GJ:

    是的、IC 接地和系统接地之间可能存在一些差异。 但是、VC0/VSS 应保持以 VSS 为基准。

    通常情况下、流经的电流必须非常大、才能导致较大的电压差。 例如、该 EVM 使用1m Ω、需要100A 才能使其仅改变0.1V。  库仑计数器的建议范围为+/- 0.2V、因此它不应大于正常范围。

    是否存在相关问题?

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙