This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:欠压

Guru**** 2517370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315948/bq76940-under-voltage

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ76952

Hello ti 专家!

我想问、我要将 bq76940的欠压阈值设置为0、我应该怎么做? 如果无法实现、我想知道是否不允许 BQ 在欠压期间关断 FET。

期待您的回复。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    bq76940上的最小 CUV 阈值为0x1000 ADC 计数、或~1.565V。 我认为有一种好方法可以防止 DSG FET 在发生 CUV 事件时关断。

    您可以考虑查看 bq76952、它是 bq76940的更新版本、具有更多的功能以及可防止 CUV 事件关闭 DSG FET 的功能。

    此致、

    马克斯·韦博肯