This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2525A:UC2525A 和 UC2525B 之间的差异

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2525A, UC2525B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316030/uc2525a-the-difference-between-uc2525a-and-uc2525b

器件型号:UC2525A
主题中讨论的其他器件: UC2525B

尊敬的先生:

UC2525的快速问题:

问题1: UC2525A 和 UC2525B 之间的区别是什么?

Q2: 是否还有其他新器件要更新 UC2525系列?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、  

    感谢您的提问! 此 表 详细突出显示了 A 和 B 版本之间的差异。 关于第二个问题、我们不建议使用 UCx52x 系列的新系统。  TL494 控制器可以针对 UC252525A/B 应用于新设计、但任何现有系统都需要重新设计、因为它与 UC2525A 不是引脚对引脚的。 这是一种用于各种应用的多功能控制器、未来我们的300mm 工厂将提供出色的支持。  

    此致!

    安德鲁