This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925EVM:VCOUT 和放大器的奇数行为;VREF

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1316239/bq76925evm-odd-behavior-with-vcout-vref

器件型号:BQ76925EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76925

您好!

我目前正在探索如何在卫星环境中使用 BQ76925。 我的芯片似乎古怪。 USB 至 GPIO 连接器的引脚5上的3.3V 输出显示~1.0V。 无论 CELL_CTL 寄存器如何配置、VCOUT 均保持在~5mV。 VREF 保持为0V。

如果有任何帮助或指示,将不胜感激!