请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 在对包含 bq40Z50-R2的备用锂离子电池组的16个组件进行 UNDOT 38.3 Rev 7测试期间、尽管测试"通过"了测试标准、但其中5个单元在运行方面显示了相同的故障模式。 参考数据表 SLUSBS8B 第28页图21中的原理图、电池管理器 IC 显示引脚26 (VCC)处出现热应力迹象、等效于 R9 (100 Ω)的电阻已烧断。 结果呈现为流经该电阻器并自由流入 IC 引脚26的电流、这可能是 IC 内发生闩锁导致其无法正常工作。 电池组中的电芯(3S1P 配置)已完全耗尽。 我怀疑 UNDOT38.3的测试条件可能超过了器件的一个或多个绝对最大额定值。 遗憾的是、我们无法确定故障的确切机制。
设计中有一种奇怪的配置来添加冗余、这可能是导致这种情况的原因。 我想与应用工程师交谈或私下交谈、以帮助我们确定此行为的根本原因、并评估所采用的异常设计特性、从而确定它们是否造成了影响。