This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:升压输出精度

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618, BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315802/bq25619-boost-output-accuracy

器件型号:BQ25619
主题中讨论的其他器件:BQ25618

大家好、

客户在其项目中使用 BQ25618。

他们需要使用升压功能、并检查升压电压的输出精度是否等于4.75V 和5.15V。

您可以帮助检查 BQ25619升压电压4.75V 和5.15V 的输出精度吗?

此外、我们是否有任何低于4.75V 和5.15V 的测试输出电压分布数据可以与客户共享?  

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    我们可以离线吗? 客户是谁?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    当然、我会给您发送电子邮件。