This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710EVM-017:BQ25710EVM-017

Guru**** 2523000 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD25402Q3A, BQ25710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315359/bq25710evm-017-bq25710evm-017

器件型号:BQ25710EVM-017
主题中讨论的其他器件:BQ25710、CSD25402Q3A

大家好、

我们遵循与 BQ25710 EVM 相同的设计。   Q7 CSD25402Q3A 可处理的最大体二极管电流是多少? 我的负载电容器 ia 圆形220uF 当 我从电池只加电时 Q7 BATFET 可能会损坏或不 . 如果是、请建议相同的任何解决方案。

此致、

k. 萨拉瓦南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、K. Saravanan、

    感谢您关注 TI FET。 理论上、体二极管应具有与 FET 的漏极电流相同的最大电流。 但是、它受功率限制、您可以计算最大体二极管电流、如以下链接中的应用简报所示。 为 VSYS 上的电容充电的电流是连续的还是一次性脉冲? 请查看应用简报、如果您需要进一步的帮助、请告诉我

    https://www.ti.com/lit/pdf/SNVAA86

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我要 问的是大约一次脉冲电流、用于为本例中的 VYS 上的电容充电至220uF 左右。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    除了电路板电阻和电流感应电阻器之外、我没有看到任何东西限制通过 FET 体二极管的电流。 您是否捕获了充电电流脉冲的任何波形? 使用典型 RθJA = 45°C/W 计算的最大连续电流如下:

    Pdis =(TJmax - TMB)/ RθJA =(150°C - 25°C)/ 45°C/W = 2.8W

    ISD = PDIS/VSD = 2.8W/0.8V = 3.5A

    根据脉冲宽度的不同、脉冲电流能力会更高。

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们仅处于原理图设计阶段、因此未捕获任何波形。 我 需要多少脉冲电流 ISM   
    示例编号: Si7629DN 给定脉冲二极管电流我需要 CSD25402Q3A 的类似数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saravanan、

    我查看了 Si7629DN 数据表、发现脉冲二极管电流(-80A)与脉冲漏极电流(-80A)相同。 使用相同的逻辑、那么 CSD25402Q3A 的脉冲二极管正向电流应为-148A。 同样、对于 TI 器件、封装限制二极管电流应为-35A。 如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    约翰