This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175-Q1:COMP 引脚电压

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314390/lm5175-q1-comp-pin-voltage

器件型号:LM5175-Q1

您好!

我测量板载 LM5175-Q1 IC 的 COMP 引脚电压。 COMP 引脚电压为1.68V、在降压模式下、针对汽车应用从13.5V 降至5V。

根据数据表、  显示降压操作为0.3-1.6V、升压操作为1.6-3.0V。 我测量到 FB 引脚上的反馈电压为787.34mV。

1.当 COPM 引脚电压不在降压运行的限制范围(0.3-1.6V)时、可能会产生什么影响。

2.对于降压操作,COMP 引脚电压如何增加到1.6以上。

我很感谢您的及时回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balakrishna:

    感谢您使用 E2E 论坛、请给我们一些时间与您联系。

    谢谢!

    Br、

    哈龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balakrishna:

    该偏移是由于误差放大器偏移和增益变化的容差造成的。

    1.6V 不是准确电平、只能指示降压和升压的工作范围。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复斯蒂芬。

    降压运行范围、COMP 引脚电压是多少?

     如果 COMP 电压高于1.6V、对降压运行有什么影响?

    当用于13.5V 至5V 转换时,哪些参数会影响偏移和增益变化容差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balakrishna:

    您能告诉我为什么这对您的应用很重要吗?

    如前所述、降压和升压转换器 COMP 引脚上的转换电压约为1.6V、但确切值取决于器件参数、也不 精确到1.600V

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪些参数决定了器件的降压或升压操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balakrishna:

    它是通过比较 VISNS 和 VOSNS 来完成的。

    此致、

     斯特凡