This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:输出电压不可调。

Guru**** 2526220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314174/lm5117-output-voltage-not-adjustable

器件型号:LM5117

设置为输入40V、输出40V、无负载。 负载为4瓦时、电压降至39V。  

我已经尝试调整 Rfb2和 Rfb1的值以观察输出的变化、但所有这些均未产生任何结果。 请就此问题提供帮助。 谢谢你。  
FB 引脚上的电压为8.6V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser  

    我相信您的设计中存在错误。 请检查反馈电阻器的阻值。 根据您的电路原理图、FB 引脚电压应为~ 1.052V。   

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!  

    我做了一个快速的检查,发现我放置了一个27K 的地方 RFb1而不是2.7K。 我修复了这个问题,FB 引脚上的电压现在为1.0V。 但是、我仍然具有39V 的输出。

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser

    请您再说明一下这个问题吗?

    您是否 想知道 为什么在输入电压为40V 时 VOUT 小于40V?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    在 Rfb2和 Rfb1的配置中、预计为30V 而不是39V。 当输入45V I 得到43V 时、输出电压会随输入而变化。 我的要求是将其调整到30V 输出、以实现40V 至50V 的电压范围。

    -nk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser  

     您的转换器是否在切换? 如果是、请在 VOUT = 39V 时测量 FB 引脚电压  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FB 引脚为1.01V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser  

    输出电压也会降低。 请向我发送开关节点和电感器电流波形。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在关闭这个话题、因为我有一段时间没有听到您的声音。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL