This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43610-Q1:LMR43610-Q1静态功耗

Guru**** 2536490 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315669/lmr43610-q1-lmr43610-q1-quiescent-dissipation

器件型号:LMR43610-Q1

您好、 朋友:

    我想知道 LMR43610-Q1的睡眠模式效率和 静态功耗. 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    当您说"睡眠模式"时、您是指关断模式还是稳压器  

    提供输出电压?

    您对什么输入电压、输出电压、负载电流和电感感兴趣?

    您使用的设备是 ADJ 模式还是固定输出电压模式?

    您是在自动模式还是 FPWM 模式下使用设备?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, ,先生

         在低功耗模式下、我的理解是、当 IC 进入自动模式时、效率应该高于 IC 进入 FPWM 模式时的效率、因此我想问您: 请告诉我睡眠模式和 FPWM 模式这两种模式下的低功耗模式效率。 请注意、我的工作条件为输入9-18V、输出电压为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您外壳的效率可以在数据表的"应用曲线部分"中找到。

    谢谢