This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:输入电压限制/保护

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1312707/bq25756-input-voltage-limit-protection

器件型号:BQ25756

您好!

BQ25756芯片是否具有自己的输入电压保护、还是建议在输入端使用齐纳二极管来限制可能高于70V 的高电压?

非常感谢、

J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J:

    输入引脚上的绝对最大额定值为85V、如下图所示:

    如果要对 IC 施加超过85V 的电压、则需要一个外部 TVS 齐纳二极管。

    此致、

    杰夫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的确认。

    它是否也具有反向输入保护?

    此外、它是否有智能检测电池是否已连接?

    非常感谢、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zheng:

    充电器没有集成反向输入保护或电池检测功能。   

    此致、
    杰夫