This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:使用分压电阻器的 BLK 引脚输入?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314909/ucc256403-blk-pin-input-using-a-voltage-dividing-resistor

器件型号:UCC256403
主题中讨论的其他器件: UCC256404

大家好、

这些规格为直流输入、范围为140V 至450V、我们认为4引脚 BLK (输入电压电平检测)很难实现。

是否可以通过使用分压电阻器从 VCC 向 BLK 施加电压来解决这一问题?

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taito:

    您能告诉我为什么选择403而不是404吗? 理想情况下、对于如此宽的输入电压、应使用404。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    我们目前正在与客户确认使用 UCC256403的原因。
    您能否评论一下、是否可以使用 UCC256403或 UCC256404中的分压电阻器从 VCC 向 BLK 施加电压?

    感谢您的帮助。

    此致、

    泰藤隆瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用外部电阻分压器将 VCC 降至 BLK 启动阈值。 这样、您就可以在不实际检测直流输入电压的情况下启动控制器。  

    此致

    马尼坎塔