This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:电源管理论坛

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315852/bq25720-power-management-forum

器件型号:BQ25720

您好、团队成员:

我要通过抖动功能检查效率、负载瞬态和纹波是否会恶化。
启用和禁用之间是否有基准比较?

我认为纹波一定会 变化、但我不确定效率和负载瞬态是否也可以明显变化。

此致
光洋  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    让我来看看这个。 "我不会骗你的。"  

    此致、

    穆尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    我们未观察到效率、负载瞬态和纹波有任何差异。 频率抖动范围是开关频率的+/-2%。 平均而言、不会产生重大影响。 如果您发现其他情况、请告知我们。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,虎

    我测量了无抖动与3倍抖动之间的纹波。 纹波会逐周期改变、但图片总是比没有抖动的纹波大5mV~10mV。 这些图片是通过快速采集获得的。

    差异可能很小、但我想知道这种效率和负载瞬态的差异。
    只要我检查负载瞬态、就没有变化。

    此致
    光洋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我之前所说的、没有发现任何差异。