This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:当我们想要将所有修改设置到 NVM 时、应该将字节发送到0x11或0x15?

Guru**** 2390905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314888/tps536c7-when-we-want-to-set-all-modification-into-nvm-should-send-byte-to-0x11-or-0x15

器件型号:TPS536C7

专家、您好!

我的客户想知道存储配置命令将字节发送到0x11或0x15。 一个为 STORE_DEFAULT_ALL、一个为 STORE_USER_ALL。 非常感谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ann!  

    我们的团队将就此与您取得联系、  

    谢谢!  

    普雷姆·达尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    它们是相同的、请参阅 TRM  

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yihe:

    那么、当我们想要存储到 NVM 时、应该怎么做? 或者两者都可以使用? 谢谢!

    此致、

    安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    STORE_DEFAULT_ALL (0x11)、但其中任何一个都可以正常工作

    此致

    颐和