This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530:未使用的栅极驱动器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21530, UCC21551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315685/ucc21530-unused-gate-driver

器件型号:UCC21530
主题中讨论的其他器件: UCC21551

仅使用了一个 UCC21530栅极驱动器。 这意味着另一个栅极驱动未使用并需要禁用。  

如何处理未使用的 INx 引脚 VCCx 和 OUTx 引脚?

如果未使用的栅极驱动器为 OUTB、是否可以将其设置为下图? 谢谢。  

 

此致

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    是否有兴趣了解仅使用双通道器件的一个通道的具体原因?

    是否考虑使用单通道器件? 与使用双通道器件的一个通道相比、这是一个更便宜、更简单的实现方式。  

    [quote userid="13310" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315685/ucc21530-unused-gate-driver

    如果未使用的栅极驱动器为 OUTB、是否可以将其设置为下图? 谢谢。  

     

    [/报价]

    通道 B 输出侧的这种连接比保持引脚断开更不容易受到噪声的影响。 总线中确实存在接地噪声-、但这应该小于通过保持引脚断开而拾取的噪声。  

    对于 INB 引脚、 建议将其连接到初级侧接地端以减少噪声。  

    此致、

    广木市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 在 PV 系统的 PFC 级、需要5个栅极驱动器。 UCC21530是一款受欢迎的器件、我们希望将 P2P 1作为 UCC21551升级为旧器件。 再次感谢。  

     所以、您建议将 VDDB、OUTB 和 VSSB 保持开路(未连接到接地)、对吗?

    此致

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议连接到次级侧接地。 它们保持开路很可能会拾取更多噪声。

    此致!

    广木市