我们发现 TPS23881 存在无法首次通电的问题。
我们发现、当问题发生时、TPS23881保持重复检测功能。
我们还 发现调整检测电阻会重现这种异常(如下所述)。
检测电阻为24.9K 时、检测功能可以正常完成。
当我们缓慢减小检测电阻时、可以观察到从20.6k 开始的一些异常波形。
进一步减小检测电阻、它会在低温下重现重复检测的行为。
标准中规定的检测电阻允许范围为19k 至26.5kΩ。
我们的理解是,在这一范围内,检测应该是成功的。 我们请您协助澄清此问题。
谢谢你。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们发现 TPS23881 存在无法首次通电的问题。
我们发现、当问题发生时、TPS23881保持重复检测功能。
我们还 发现调整检测电阻会重现这种异常(如下所述)。
检测电阻为24.9K 时、检测功能可以正常完成。
当我们缓慢减小检测电阻时、可以观察到从20.6k 开始的一些异常波形。
进一步减小检测电阻、它会在低温下重现重复检测的行为。
标准中规定的检测电阻允许范围为19k 至26.5kΩ。
我们的理解是,在这一范围内,检测应该是成功的。 我们请您协助澄清此问题。
谢谢你。


大家好、Jason、
可接受范围正确、您能否确认将 SRAM 加载到 TPS23881? SRAM 修补错误修复并包含与检测准确度相关的错误修复。 如果 SRAM 未正确加载、我预计会出现异常行为。 请参阅加载 SRAM 的步骤。
e2e.ti.com/.../How-to-load-SRAM.pdf
它也不是 PSE 端的可编程功能。 PSE 检测范围直接反映了标准、不能进行任何更改。
此致、
布兰登