This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:校准问题

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314509/bq35100-calibration-question

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好  

我收到了有关校准的问题。
我在两个器件上执行 CC 失调电压和电路板失调电压校准。
一个器件正常。
但对于另一个器件、电路板失调电压在校准后很奇怪。
附上校准前后的值、供您参考。
CC 偏移没有太大的差异。
但是、电路板偏移值从 -4 -128.

因此、我想知道电路板偏移的物理含义是什么?
而这可能的原因是什么? 有什么我应该在我的电路板上检查吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    128的电路板校准是 BQStudio 将值设置为的最大值、因此实际值可能大于此值。

    校准后是否出现电流测量误差? 电路板偏移校准只是在每次采样时向库仑计数器添加少量计数、该过程应在 TRM 中进行概述并由电量监测计自动完成。 在执行校准时是否施加了电流? 校准期间应该没有负载。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:
    在校准期间、我使用电池仿真器来仿真电池并 为监测计供电。
    我执行了多次校准、观察到 CC 失调电压非常一致、但电路板失调电压的型号非常大。
    有时为-128、有时为126。  

    我还发现、如果我使用实际的电池进行校准、电路板偏移变化将显著减小、保持在大约100。

    BTW、电流测量结果似乎正常。
    而且、由于我的电路板设计、的确存在非常小的校准电流(大约700uA)。

    最尊重
    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Spike、

    进行电路板校准时、不应有电流流动、这一点非常关键。 此外、我建议尽可能使用实际电池进行测试、因为开关电源会向系统中引入噪声。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    这是我们的设计。
    您是否是说在校准时不应该有电流流过检测电阻?
    我是否应该移除感应电阻器(非插入式)或将其短路?

    最尊重

    峰值



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Spike、

    是的、这是正确的、您可以在 TRM 指南中看到电路板失调电压、它提到不应为电路板失调电压校准提供电流。

    保持填充检测电阻器、但确保系统上没有负载。 为了成功进行电路板校准、SRN/SRP 引脚上的电流不应产生电压降。

    此致、

    怀亚特·凯勒