This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295EVM-549:BQ24295EVM GUI 板 USBtugGPIO 2的支持软件

Guru**** 1131400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, USB-TO-GPIO2, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314807/bq24295evm-549-support-software-of-bq24295evm-gui-board-usbtoogpio-2

器件型号:BQ24295EVM-549
主题中讨论的其他器件:BQ24295USB-TO-GPIO2USB2ANY

尊敬的支持团队:

我要使用 USBtoGPIO2板对 BQ24295EVM 进行编程、

我安装了 BQ24295 EVM 数据表中建议的软件(bq2429xEVM_GUI.zip)、如图所示。 但仍然无法对 EVM 进行编程。

您能否为我们的测试提供合适的 API 或提供编程步骤?

非常感谢

此致、

希里什·潘查尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    该版本的 GUI 与 USB 转 GPIO2不兼容、仅与原始 USB 转 GPIO 兼容。 我建议切换到 USB2ANY 器件并使用 TI Charger GUI 对 IC 进行编程。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    如 BQ24295EVM 用户指南中所述、我根据测试条件订购了一个已连接的 USBtoGPIO2通信套件板、然后仅从 TI 网站下载了 GUI。 那么、它怎么不兼容呢?

    此致、

    希里什·潘查尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    为明确起见、用户指南需要一个 USB 至 GPIO 通信套件(HPA172-USB)。 它独立于较新版本的 USB 转 GPIO2、但与 BQ24295EVM 的旧软件不兼容。 很抱歉让人感到困惑。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    USB-TO-GPIO 套件已过时、TI 网站建议使用 USB 转 GPIO2板作为替代器件。

    此致、

    希里什·潘查尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shirish:

    没错。 对于更新版本的客户评估、我们建议与 TI Charger GUI 搭配使用 USB2ANY、而不是 USB-TO-GPIO2。 这种硬件和软件仍在得到支持和维护。 旧软件同样也已弃用、不会更新以与 USB 转 GPIO2搭配使用。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳