This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735-Q1:输入电压、Vout信号のリプル電圧を抑える方法を教えてください

Guru**** 2514595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1309675/lm2735-q1-vin-vout

器件型号:LM2735-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2735

LM2735YMFをつかってVin μ V=5V、Vout7VのDCDCコンバータ回路を試作しました。μ V

Voutに負荷が無い状態では設計値通りのVout信号が得られますが、Voutに負荷がつながると

VinとVoutに大きなリプル電圧が現れます。回路図、基板パターン図を添付致します。

回路的に何か問題があるのでしょうか?見て頂ければ助かります。

また、基板パターン図は御社エバレーションボードのパターンをそのままの

パターンにしています。計測信号の画像データも添付致します。

サポート頂きたくお願い致します。

(__LW_AT__量産向けにLM2735Yを2735Xに変更するなど可能です)

よろしくお願い致します。e2e.ti.com/.../LM2735DCDC_2800_5_2D00_7_2D00_5_2900_Module.pdfe2e.ti.com/.../LM2735DCDC_5F00_PCBPattern_F356_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜

    很抱歉,我不理解日语,所以我把你的描述翻译成谷歌,然后用英语回复。 如果我有任何误解、请告诉我。

    LM2735的输入电源是什么?

    输入电源的最大输出电流是多少?

    您可以向我发送 Iout 和 VSW 的波形吗?

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、优胜

    您能告诉我是否需要对您的问题进行跟进吗?

    此致