This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616通信问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315707/bq79616-bq79616-communicate-issue

器件型号:BQ79616

您好  

使用 BQ79616的客户设计 存在通信问题。

测试环境:MCU 的波特率为1M、8-N-1、它直接与79616通信而不通过79600桥。 第一个79616用作基本器件。

自动寻址

1:首先通过 MCU 的 TX 引脚发送唤醒信号。 所有级联79616都可以被唤醒。 然后按照表9-19的流程发送消息。 命令帧之间的延迟应至少为5ms。 不应连续发送。  

在不配置长通信超时和短通信超时的情况下、自动寻址过程的代码指 bq79616_SAMPLE_CODE_PG2.0中的自动寻址部分;

自动寻址完成后、对单个器件的读取和写入只能与直接连接到 MCU (地址0x00、0x01等)的79616进行通信。 之后的所有79616都不会根据设置的地址回复信息。 使用一个示波器来检查并发现当读取和写入单个器件时、第一个79616块的 COMH 不会转发用于读写后续79616地址的消息。 这样做的原因是什么?

2:假设仅控制基础器件、未配置多点通信、并使用广播读写进行发送和接收。 所有79616都可以接收信息和接受控制、例如控制到闪存的 GPIO 端口的指示灯(指示菊花链之间应该没有通信)问题
正在等待您的回复。
谢谢
星形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    这是寻址过程中的一个问题。

    MM FAE 已联系到我、我们将离线告知。