主题中讨论的其他器件:TPS2640、
1. 在浪涌测试过程中、向线间施加-3kV 电压或从 N 到 PE 施加-4kV 电压时、EFUSE 损坏。
下面的波形说明) CH1是 EFuse 输入电压、CH2是 EFuse 输出电压、M 是 CH1-CH2的电压。

相关电路)

如果继续采取各种对策、请参考检查 TPS2640的浪涌对策数据、在输入/输出端子上添加一个 TVS 二极管、并且在浪涌评估期间未发生 EFuse 损坏。 不过、如果添加了 TVS、在施加浪涌时会由于某种原因而发生电子保险丝损坏。 我不明白它是如何防止的,所以请解释。

---添加 TVS 后施加浪涌时的 EFUSE 输入/输出端子电压---

查询详情
1.施加浪涌时的电子保险丝损坏机制
2.当在 EFuse 上添加 TVS 时发生浪涌、可防止 EFuse 受损的机制。
3.在施加浪涌时、为什么 TPS26601的输入/输出端子中缺少 TVS? 这是不必要的器件吗? 我知道您很忙、但请回复。