This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616的睡眠模式电流为1.5毫安

Guru**** 2767475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314821/bq79616-q1-sleep-mode-current-of-the-bq79616-is-1-5-milli-ampere

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

尊敬的支持部门:

 我们无法保持 客户使用 BQ79616时的睡眠电流要求。 我们 SLEEP 模式下的条件为:

  1. 需要监测电池的温度。  系统中连接了3个温度传感器(10K NTC)。  TSREF 中使用10K 上拉电阻。
  2. 无电池 平衡。
  3. 无通信。
  4. 一个 RTC 器件(PCA21125)是 CVDD 电源(5V)上的连接器。 我们使用了一个线性稳压器将5V 转换为3.3V。 在3.3V 电源下、RTC 运行电流为~250uA。
  5.  在故障条件下需要 BMS 唤醒 、因此是 通过 NFault 引脚完成的。

根据数据表、BQ79616的最差模式睡眠模式电流 为220uA。 但考虑到有源模块的一些电流、它不应高于400uA。

但我们在睡眠模式下获得1.5mA 电流。

您能建议如何获得小于500uA 的睡眠模式电流。 BMS 板中的降压转换器完全关闭、因此 MCU 器件中没有电流消耗。

非常感谢及时的回应。

 

谢谢。此

致、 D·苏哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    将器件置于睡眠模式时、OVUV 保护器或 OTUT 保护器是否正在运行? 将器件置于睡眠模式时 TSREF 是否仍处于启用状态? 这些会消耗额外的电流。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的快速回复。

    是的、启用了 OVUV 保护器和 OTUT 保护器。

    TSREF 还可用于 在睡眠模式下检查 OTUT 阈值并通过 NFault 生成警报。

     IC 中是否有某种机制 在未启用 TSREF 和 启用 OTUT 保护器的情况下检查 OTUT 阈值限制

     IC 内是否有某种机制   在未 启用 OVUV 保护器的情况下检查 OVUV 限制?

    如果我们按照数据表中所示添加 OVUV 和 OTUT 保护器在睡眠模式期间的最大电流、则电流将为220uA+60uA=280uA

    谢谢。此

    致、 D·苏哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    由于 TSREF 在睡眠模式下处于打开状态、因此毫安功耗应该由一个额外的负载(例如从 TSREF 到 GPIO 的电阻器以及从 GPIO 到 GND 的电阻器)来补偿。

     IC 中是否有某种机制 在未启用 TSREF 和 启用 OTUT 保护器的情况下检查 OTUT 阈值限制

     IC 内是否有某种机制   在未 启用 OVUV 保护器的情况下检查 OVUV 限制?

    [/报价]

    如果未启用 OVUV、OTUT 和 TSREF、则 IC 不会在不满足阈值时检查相应的保护器是否发生故障。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的快速回复。

     我们 从 TSREF 中删除了上拉电阻(10K)和 NTC (10K)、仅用于测量内部器件电流。

    但我们得到660微安的睡眠模式电流。  OVUV、OTUT 保护器 和 TSREF 在此处已启用、

    在 TSREF 上无负载时、660微安培睡眠模式电流是否得到平衡?

    您能否告诉我们、 如果  TSREF 电压没有负载、BQ79616内部电路的电流消耗将是多少。

    谢谢。此

    致、 D·苏哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    考虑到睡眠模式电流通常为120uA、OVUV + OTUT 保护器的电流为40uA、线性稳压器的电流为250uA、这为 TSREF 和任何预期的迹线/电容器电阻的启用留下了250uA 的电流。

    此致、

    大卫