This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:绕过器件

Guru**** 2389220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315616/tps25982-bypassing-the-device

器件型号:TPS25982

您好!

我将器件 TPS259822ONRGER 用于输入电压为标称值的设计 15V、 而我组装的器件的 Vovlo 为3.7V、

我应该使用 TPS25982等器件 7 ONRGER、但在测试组装的电路板时才意识到了我的错误。

我的问题是:

在获得正确的器件之前、能否将输入引脚和输出引脚连接在一起、从而有效地绕过器件?

这样我就可以开始测试下游设计。

谢谢

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我看不到有任何绕过 OVP 而不绕过器件本身的方法。 在这里、我附上了该器件的功能方框图、您可以观察到 OVP 是使用来自输入引脚的比较器实现的。 比较器的基准电压基于不同的器件。 您是正确的、TPS259827型号将在此处工作。  

    所以、当您说输入-输出短路时、基本上是完全绕过器件、因此器件 无关紧要。 作为预防措施、您可以在执行此操作时将 EN 短接至 GND (如果可能、则不是必需的)。 这一定会禁用器件。

    此外、我仅想提醒您检查您是否需要断路器(O)型号或电流限制型号(L)。

    此致、
    阿鲁什