This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:TL494I 最大占空比

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315631/tl494-tl494i-max-duty-cyle

器件型号:TL494

您好!  

我计划使用 TL494来设计降压转换器、但我对 TI 产品页面中给出的最大占空比感到困惑。

TI 产品页面显示最大占空比为%45、而数据表显示它可以在 %0 -%97之间运行。

哪一个是正确的?

祝你一切顺利。

萨瓦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚13 (输出控制)用于对器件进行编程、使其在单端或推挽模式下运行。 在单端模式下、两个输出同相控制、最大占空比约为97%。 在推挽式中、两个输出交替变高和变低、每个最大占空比典型值为45%、最大值约为0.97 / 2 = 48.5%。