This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180

Guru**** 2517720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1315145/ucc28180-ucc28180

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28019A

您好  

我已将 UCC28180 IC 用于在1KW 功率 EV 充电器上进行前端 PFC 操作

我被分配使用相同电路将额定功率降低至480W 和250W。

尽管 PFC 并不要求功耗低于500W (如果我错了,请更正我),我还是想使用 PFC 电路来实现250W 和480W 的功耗,友好地建议我使用任何具有相同尺寸的 PFC IC,请降低成本。

谢谢!

文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatesh:  

    感谢您关注 TI PFC 控制器。  

    据我了解、在欧洲、输入功率为75W 及更高时需要 PFC。   
    UCC28180控制器可在任何功率级别下工作、因此适用于250W 和480W 应用。  


    UCC28019A 具有几乎相同的封装、只不过引脚4功能用于欠压保护而不是进行频率编程、如在 UCC28180中。
    它的价格也略高于 UCC28180。   

    为了保持相同的占用空间、包括功能、UCC28180是您的最佳选择。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢