This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:如何在 Fusion GUI 中验证我的编程成功

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1314589/ucd9090-how-to-validate-my-programming-succeeds-in-fusion-gui

主题中讨论的其他器件:UCD9090

我将使用 FUSION GUI 将 tifsp 文件编程到 UCD9090。 我想知道如何使用 Fusion GUI 验证编程是否成功? 即、如何知道使用 tifsp 文件中的值对寄存器进行了编程?

另一方面、我还导出了 csv 格式的 PMBus 脚本、并通过 I2C 总线和 Python 脚本对其进行编程。 如何使用 Fusion GUI 进行验证、以确保对寄存器进行正确编程?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请参阅第3.2节 https://www.ti.com/lit/pdf/slua815 

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 PMBus csv 脚本并对已注册的主机 I2C 进行编程。 在这种情况下、如何将寄存器值与 csv 脚本文件中的值进行比较?

    您是说我可以对 csv 脚本进行编程、然后从 Fusion GUI 下载 PMBus csv 脚本、然后进行比较吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    如果 csv 文件有回读文件、则就足够了。 否则

    第3.2节分享了几种确保编程的方法。

    如果编程失败、则可以读取 STATUS 或 num_rail 以进行确认。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何查找此页面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请参阅 PMBus 规范第2部分以读取 MFR_STATUS 命令

    此致

    颐和